DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Testa den enskilda enheten

VIKTIG:
  • Testa enheten en gång i månaden för att säkerställa att den fungerar som den ska.

  • Om brandvarnaren monteras i en husbil ska den testas varje vecka samt före varje resa.

Tryck på Test/Hush på varje enhet i mer än 3 s tills ett larm utlöses. Om larmet inte utlöses, antingen är batteriet nere eller så kan det uppstå andra tekniska problem. Se Felsökning på brandvarnare batteri.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?