DUG_Smoke alarm DC_WSE-02

Parkoppla enheten

Använd Wiser by SE-appen och parkoppla din enhet med för att få åtkomst till och styra enheten. Du kan antingen lägga till enheten manuellt eller göra en automatisk sökning för att parkoppla den.
VIKTIG: Montera inte enheten före parkopplingen. Inställnings-/återställningsknappen (Zigbee) och strömbrytaren sitter på enhetens baksida.
OBS: När flera röklarm parkopplas med samma Wiser skapas automatiskt en 868 MHz radiofrekvenssammankoppling (RF) mellan röklarm.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?