DUG_Temperature/kosteusanturi_WSE_02

Pariston vaihtaminen

Paristojen vaihtaminen:
  1. Poista tunnistin aluslevystä liu’uttamalla sitä ylöspäin.
  2. Avaa paristokansi ruuvimeisselillä.
  3. Vaihda paristo asianmukaiseen napaisuuteen.
  4. Asenna paristokansi uudelleen ja kiristä ruuvi ruuvimeisselillä.
    LED vilkkuu vihreänä seitsemän kertaa ja lakkaa sitten vilkkumasta.
  5. Asenna tunnistin aluslevyyn liu’uttamalla sitä alas.
    HUOMAUTUS: Hävitä käytetyt paristot säädösten mukaisesti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?