DUG_Sensor de temperatura/humedad_WSE_02

Sustitución de la batería

Para sustituir las baterías:
  1. Retire el sensor de la placa base deslizándolo hacia arriba.
  2. Desatornille la cubierta de la batería con un destornillador.
  3. Sustituya la batería con la polaridad adecuada.
  4. Vuelva a instalar la cubierta de la batería y apriete el tornillo con un destornillador.
    El LED parpadea en verde siete veces y, después, deja de parpadear.
  5. Instale el sensor en la placa base deslizándolo hacia abajo.
    NOTA: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas legales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?