DUG_Window/Door Sensor_WSE-02

Замена батарей

Для замены батарей:
  1. Remove the primary part from the base plate by sliding it upwards.
  2. Вывинтите крышку батареи с помощью отвертки.
  3. Замените батарею соответствующей полярностью.
  4. Установите крышку батареи на место и затяните винт с помощью отвертки.
    Светодиод мигает зеленым цветом семь раз, а затем перестает мигать.
  5. Install the primary part on the base plate by sliding it down.
    ВАЖНЫЙ: Утилизируйте использованные батареи в соответствии с нормативными требованиями.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?