DUG_Window/Door Sensor_WSE-02

Substituir as pilhas

Para substituir as baterias:
  1. Remova a peça primária da placa base deslizando-a para cima.
  2. Desparafuse a tampa da bateria usando uma chave de fenda.
  3. Substitua a bateria pela polaridade adequada.
  4. Reinstale a tampa da bateria e aperte o parafuso usando uma chave de fenda.
    O LED pisca sete vezes a verde e, em seguida, pára de piscar.
  5. Instale a peça principal na placa base deslizando-a para baixo.
    IMPORTANTE: Elimine as baterias usadas, de acordo com os regulamentos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?