DUG_Window/Door Sensor_WSE-02

Cambio del icono del dispositivo

Puede cambiar el icono del dispositivo usando la aplicación Wiser.
  1. En la página de inicio , seleccione el dispositivo para el que desea cambiar el icono.
  2. En la esquina superior derecha de la pantalla, puntee .
  3. Puntee la edición junto al nombre del dispositivo.
  4. Pulse Icono para ver el menú.
  5. En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes opciones (A) para cambiar el icono del dispositivo:
    • Tomar foto: le permite hacer clic en una fotografía de la cámara móvil.
    • Seleccione en la Biblioteca de iconos: le permite seleccionar un icono de la biblioteca de aplicaciones.
    • Seleccione desde Álbum: le permite seleccionar una fotografía desde la galería móvil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?