DUG_Window/Door Sensor_WSE-02

Por su seguridad

AVISO
DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No instale el sensor cerca de dispositivos magnéticos para evitar degradar su rendimiento.
  • Con una ventana/puerta en estado cerrado, la distancia entre las partes primaria y secundaria del sensor debe ser <18 mm para una base no metálica (por ejemplo, superficies de madera o plástico) y <10 mm para una base metálica.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?