Substituir a bateria
Para substituir a bateria do dispositivo:
ATENÇÃO |
|---|
|
PERIGO DE QUEIMADURA QUÍMICA
Manter as pilhas fora do alcance de crianças. Em
caso de ingestão, procurar assistência médica de imediato.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
| AVISO |
|---|
|
REDUÇÃO DO DESEMPENHO OU DANOS NO EQUIPAMENTO
• O dispositivo só deve ser alimentado pelo
adaptador de CA fornecido ou por 4× pilhas AA.
• Só devem ser utilizadas pilhas alcalinas.
Não utilize pilhas recarregáveis.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
|
-
Gire o módulo 70° no sentido dos ponteiros do relógio para separar o dispositivo da tampa traseira.
-
Substitua as pilhas com uma polaridade adequada.
-
Posicione o módulo na tampa e gire 70° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
NOTA: Elimine as pilhas usadas de acordo com as regulamentações legais.
ATENÇÃO