GUD_Conversor IV_WSE-01

Utilizar códigos de tecla IV

Se não souber o número do seu modelo de televisor, terá de descobrir o código executando uma série de operações do telecomando.
Para adicionar o dispositivo com comandos de série:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Conversor IV.
  2. Toque no canal não utilizado do Conversor IV C1 (A) (os canais não utilizados não têm qualquer nome).

    NOTA: Os canais C6 a C8 do Conversor IV só são utilizados com o cabo de extensão IV opcional.

  3. Selecione TV (B) como tipo de dispositivo e depois toque em Continuar.
  4. Selecione a marca do televisor (C).

  5. Toque na tecla do telecomando (D) e verifique se o televisor responde.
    NOTA: Confirme se o televisor está ligado, se consegue ver o ecrã e se a rede entre os dispositivos está desbloqueada.
  6. Se o televisor apresentar a resposta possível, toque no interrutor Funciona (E).
  7. Toque em (F) para outra tecla do telecomando e repita o Passo 5 e o Passo 6.
  8. Depois de o código correto ter sido reconhecido, toque em Continuar (G).

  9. Toque em Confirmar (H) na janela de contexto Config IV.

    O Conversor IV transfere o código IV e a aplicação apresenta o progresso.
  10. Quando a transferência do código IV estiver concluída, toque em Guardar.

Após o sucesso da transferência, o telecomando IV do televisor estará visível na página Principal da aplicação Wiser.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?