DUG_Odace SSO_WH-07

Gestion de la fonction délestage

La gestion de la fonction délestage empêche le disjoncteur de se déclencher en coupant la charge (par exemple, chauffe-eau, Schneider Charge) ou en réduisant la puissance de la charge. La consommation totale du système est ainsi maintenue sous une limite définie. La valeur limite est définie par la limite de votre contrat. Reportez-vous à Setting Tariff. Les appareils éligibles seront automatiquement ajoutés à la gestion de la fonction délestage.
IMPORTANT: Lorsqu’un appareil est géré par la gestion de la fonction délestage, vos programmes, moments et automatismes ne fonctionneront pas pour cet appareil.
NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 8 appareils individuels.

Périphériques compatibles:

  • Micromodule de pilotage (chauffe-eau)

  • PriseVE

  • Prise intelligente

  • Prises connectées

  • EVlink Home Smart

  • Schneider Charge

Conditions indispensables:

  • Configurez l'un de vos appareils PowerTag en tant que réseau. Reportez-vous à Appairage du PowerTag principal.

  • Définissez la Limite du contrat.


    Une limite de contrat est réglée automatiquement lors de l’appairage du PowerTag principal en tant que réseau. Vous pouvez modifier la limite du contrat ultérieurement si la valeur de réseau définie pendant l’installation du PowerTag ne correspond pas au tarif, consulter Setting Tariff.
  • Appairez les Périphériques compatibles. Reportez-vous à Appairage de l'appareil (en fonction des appareils que vous avez installés): Micromodule de pilotage, Prise VE, Prise intelligente, Prise connectée, EVlink Home Smart, Schneider Charge.

    IMPORTANT: Pour le couplage Wi-Fi® d’appareils tels que le Schneider Charge et EVlink Home Smart, vérifiez que l'appareil et la passerelle/le contrôleur sont connectés au même réseau Wi-Fi®.
    NOTE: Pour la gestion de la fonction délestage de Schneider Charge et EVlink Home Smart à l’aide du module de délestage, consultez le guide de l’utilisateur de l’appareil correspondant.

Activation de la gestion de la fonction délestage

Une fois les conditions préalables remplies, l’utilisateur est averti que cette fonction est disponible. L’écran Délestage s’affiche sur l’écran d’accueil.

  1. Lisez la mise à jour de la fonction et balayez pour passer à l'écran suivant.

  2. Appuyez sur pour fermer l’écran superposé.

    • Les appareils pris en charge sont inscrits automatiquement.

Désactivation de la gestion de la fonction délestage

La fonction Gestion de la fonction délestage des appareils pris en charge peut être désactivée à tout moment.

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Gestion de l'énergie > Gestion de la fonction délestage.


  2. Appuyez sur l’interrupteur à bascule(A) pour les appareils que vous souhaitez désactiver.

    Si l’appareil est en cours d’utilisation, une notification vous avertira que la désactivation de cette fonction peut provoquer une coupure d’alimentation. Appuyez sur Continuer pour désactiver.

État d’activation

Sur l’onglet Contrôle et l’écran de contrôle de l’appareil, (A) indique l’état de la gestion de la fonction délestage.

  • L’appareil sera généralement à l’arrêt pendant jusqu’à 10minutes. Il redémarrera automatiquement lorsque l’alimentation est disponible.

  • Si vous souhaitez activer l’appareil dans l’onglet Contrôle ou l’écran de contrôle de l’appareil, une fenêtre Attention s’affiche pour vous avertir que l’appareil est géré activement. Lisez les informations et appuyez sur Aller dans les paramètres et désactivez l’interrupteur à bascule pour supprimer l’appareil de la gestion de la fonction délestage.

État en direct

Lorsque la fonction délestage est activée pour un appareil, le délestage (A) s’affiche dans l’onglet En direct.

Dépannage

Erreur

Cause possible

Solution

L’algorithme est actuellement indisponible est affiché dans l’onglet En direct.

  • L’appareil est hors ligne.
  • Le système/la passerelle ne peut pas recevoir les données de l’appareil.
  • Problème technique.

Redémarrez votre passerelle.
Si le problème persiste, contactez votre installateur ou consultez Aide et assistance et sélectionnez votre pays.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?