DUG_Odace SSO_WH-07

Identification de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez identifier une prise et la différencier des autres appareils disponibles dans la pièce.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Prise connectée > Identifier (A).
    NOTE:
    • Cette fonction fait clignoter la LED pour vous permettre d’identifier l’appareil actuel. Le démarrage et le clignotement de la LED de la prise peut prendre jusqu’à une minute.

    • La LED de la prise continue à clignoter jusqu’à ce que vous appuyiez sur OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?