Interrupteur variateurAppairage d’un commutateur sans fil avec un interrupteur variateur

  1. Retirez l’enjoliveur du commutateur sans fil.
  2. Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir supérieur droit de l’interrupteur sans fil.
    La LED d’état clignote en vert.
  3. Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir du variateur.
    La LED d’état clignote en vert.

    La lumière connectée à l’interrupteur variateur clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et l’interrupteur variateur. L’interrupteur variateur peut désormais être contrôlé par le commutateur sans fil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?