DUG_Regulador de luz PB Unica_WH-08

Emparelhar o interruptor sem fios com o regulador do botão de pressão

  1. Remova o botão basculante do interruptor sem fios.
  2. Prima brevemente o botão de pressão superior do lado direito 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.
  3. Prima brevemente o botão de pressão do regulador de luz 5 vezes numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde.

    A luz ligada ao regulador do botão de pressão pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no regulador do botão de pressão. O regulador do botão de pressão já pode ser controlado pelo interruptor sem fios.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.