Appairage d’un commutateur sans fil avec un interrupteur à relaisInterrupteur à relais

  1. Retirez l’enjoliveur du commutateur sans fil.
  2. Appuyez brièvement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir supérieur droit de l’interrupteur sans fil.
    La LED d’état clignote en vert.
  3. Appuyez brièvement 5 fois de suite rapidement sur le bouton-poussoir de l’interrupteur à relais.
    La LED d’état clignote en vert.

    La lumière connectée à l’interrupteur à relais clignote quelques fois. La LED d’état cesse de clignoter en vert sur le commutateur sans fil et l’interrupteur à relais. L’interrupteur à relais peut désormais être commandé par le commutateur sans fil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?