DUG_Interruptor de Relé Unica_WH-07

Interruptor de relé

  1. Remova o botão basculante do interruptor sem fios.
  2. Prima brevemente o botão de pressão superior do lado direito 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
    O LED de estado pisca a verde.
  3. Prima brevemente o botão de pressão do interruptor de relé 5 vezes numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde.

    A luz ligada ao interruptor de relé pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no interruptor de relé. O interruptor de relé pode agora ser controlado pelo interruptor sem fios.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?