DUG_Ovalis - Wireless Switch_WH-03

Remplacement de la pile

Remplacez l’interrupteur sans fil lorsque le niveau de la pile est faible. Le niveau de la pile est visible dans l’application.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE
Tenez les piles hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, demandez immédiatement une intervention médicale.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE: Le couvercle de la pile est conçu avec un système de verrouillage.
  1. Retirez le commutateur à bascule à l’aide d’un tournevis.

  2. Appuyez sur le couvercle de la pile et maintenez-le enfoncé dans la zone marquée tout en le faisant glisser pour l’ouvrir.

  3. Retirez l’ancienne pile et appuyez sur n’importe quel bouton pendant quelques secondes.

    NOTE: Jetez les piles usagées conformément aux réglementations en vigueur.
  4. Insérez une nouvelle pile avec le symbole plus (+) orienté vers l’extérieur.

  5. Placez le couvercle de la pile.

  6. Appuyez sur le couvercle de la pile et maintenez-le enfoncé tout en le faisant glisser pour le fermer.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?