Showing 1,021 - 1,030 of 1,449 results

Page 103 of 145
  • Changing the shutter orientation and location

    Wiser Micro Module Shades Control – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Changing the shutter orientation and location

    Unica - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Changer l’orientation et l’emplacement des volets

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Volets. Mettez à jour l’orientation des volets et appuyez sur Enregistrer. Si un volet recouvre une porte, appuyez sur Oui, j’ai des volets sur une porte pour définir son emplacement. Si aucun volet ne recouvre une porte, appuyez sur Non. Sélectionnez les volets couvrant les portes dans la liste (A) et appuyez sur Terminer.
  • Création d’un automatisme

    EVlink Home Smart – Guide d'utilisation de l'appareil Wiser Home

    pour déclencher un automatisme Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) : Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil) Mode Absence (activez ou désactivez
  • Configuring the device

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    device. B Location: Tap to assign the device to any room (such as living room, bedroom, kitchen etc). For more information, refer to Setting the device location. C Dimming Mode: This setting allows you to improve the dimming quality in the app if you have problems with light flickering. For more
  • Changing the shutter orientation and location

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    Mode set-up page, tap Shutters. Update the orientation of the shutters and tap Set. If any shutter is covering a door, tap Yes I have shutters over a door to define its location. If no shutters cover a door, tap No. Select the shutters covering the doors from the list (A) and tap Finish.
  • Création d’un automatisme

    Odace - Poussoir variateur connecté universel LED 2 fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    . Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Reportez-vous à la rubrique Mode Absence dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions. Dans cet
  • Resetting the device

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Resetting the device Resetting the device Resetting the device You can reset the Socket outlet to the factory default. It can be reset manually at any time, e.g., when the Hub is replaced. Short press the push button 3 times and hold for 10 seconds to reset the device to the factory default mode
  • Configuration de l’appareil

    Ovalis - Interrupteur variateur universel LED connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    l’emplacement. C Mode RL-LED : Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l’application en cas de problèmes de lumière vacillante. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer le mode RL-LED. Consultez Caractéristiques techniques pour plus d’informations. D Comportement des témoins
  • Configuration de l’appareil

    Unica - Interrupteur variateur universel LED connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil Wiser Home

    l’emplacement. C Mode RL-LED : Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l’application en cas de problèmes de lumière vacillante. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer le mode RL-LED. Consultez Caractéristiques techniques pour plus d’informations. D Comportement des témoins
Page 103 of 145