DUG_Ovalis PB Dimmer_WH-05

Configuration de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser home, vous pouvez configurer l’appareil en fonction de vos préférences.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .

  2. Appuyez sur Equipements > Lumières > Variateur pour accéder à l’écran Détails de l’appareil.

A

Nom de l’équipement : Appuyez pour changer le nom de l’appareil.

B

Emplacement : Appuyez pour assigner le variateur à n’importe quelle pièce (comme le salon, la chambre, la cuisine, etc.). Consultez Paramétrer l’emplacement de l’appareil pour plus de détails indiquant comment définir l’emplacement.

C

Mode RL-LED : Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l’application en cas de problèmes de lumière vacillante. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer le mode RL-LED.

NOTE: Consultez Caractéristiques techniques pour plus d’informations.

D

Comportement des indicateurs LED : Appuyez pour régler le comportement des indicateurs LED du variateur selon vos préférences. Consultez Configuration du comportement des voyants pour des informations détaillées sur chaque option.

E

Comportement à la mise sous tension : Appuyez pour régler le niveau de luminosité par défaut du variateur lorsqu’il est activé. Consultez Configuration du comportement de mise sous tension pour des informations détaillées sur chaque option.

F

Luminosité minimale et luminosité maximale : Ce réglage vous permet de définir des limites de luminosité maximale et minimale de la charge connectée. Cela permet d’éviter la lumière vacillante et l’extinction du voyant.

Faites glisser la barre de défilement pour augmenter ou diminuer la luminosité minimale et la luminosité maximale.

G

Identification : Appuyez pour identifier l’appareil. La LED d’état clignote en rouge et les dispositifs d’éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt à la suite de l’identification du variateur.
Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil.

H

Supprimer : Appuyez pour supprimer l’appareil du système.

NOTE:
  • La suppression de l’appareil réinitialise également le variateur. Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que le variateur est prêt pour l’appairage.

  • En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du variateur, reportez-vous à Réinitialisation de l’appareil.

J

Indicateur d’intensité du signal Zigbee : Indicateur d’intensité du signal Zigbee qui affiche l’intensité actuelle du signal de l’appareil.

  • Bon signal (entre 0 et -54 dBm)

  • Signal normal (entre -54 et -79 dBm)

  • Signal faible (<-79 dBm)

  • Aucun signal (l’appareil est hors ligne)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?