Showing 1,141 - 1,150 of 1,449 results

Page 115 of 145
  • Rapport de chauffage

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    la pièce pour chauffer ou refroidir jusqu’à la température définie ; la ligne noire indique la température définie (cible), c’est-à-dire l’horaire de chauffage de la pièce par Wiser (en mode Auto) ou la température définie sélectionnée manuellement (en mode Manuel). Cette ligne indique la
  • Testing the device

    Wiser Smoke Alarm - 230 V – Wiser Home Device user guide

    Testing the device Testing the device Testing the device The smoke alarm has a test mode that helps ensure the proper operation. It is recommended to test the smoke alarm once a month. If the smoke alarm is installed in a mobile home, it is recommended to test the smoke alarm weekly and before
  • Pairing two Dimmers

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    mechanical push-button. Refer to the below wiring diagram. You must put both dimmers in a pairing mode at the same time. The pairing mode will be active for about a minute. HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals
  • Heat report

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    the set temperature; the black line shows the set (target) temperature, i.e. Wiser’s heating schedule for the room (if in Auto mode) or the manually selected set temperature (if in Manual mode). This line indicates the room temperature that Wiser is regulating to at all times. The Single room view
  • LK FUGA® Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    =Away+Mode StemmestyringVed hjælp af Amazon Alexa™ eller Google Home kan du styre enheden med dinstemme. TIP: Brug det enhedsnavn, du tildelte under parring. For eksempel tilføjesenhedens navn som bevægelsessensorlysdæmper. Google Home Du kan bruge Google Assistent til at forespørge om information
  • Wiser Thermostat d'Ambiance Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    =-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 6. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Lorsque> Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (F) : – Heure précise de la journée : Lever du soleil, Coucher du soleil,Personnalisé. – Période de temps : Journée, La
  • Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour la commande de température Guide de l’utilisateur de l’appareil

    /search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 6. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur Lorsque> Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (F) : – Heure précise de la journée : Lever du soleil, Coucher du soleil,Personnalisé
  • Unica - Prise de courant connectée 16A Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    détecté Par exemple, si le mode absence est activé C DUG_Unica SSO_WH-09 31 Unica - Prise de courant connectée 16 A https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 5. Pour lancer l’automatisme à un moment donné, appuyez
  • Adding a Schedule

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    , a default schedule is created when climate devices are assigned. When signed in as a Professional Installer: In the Device Control Screen, the Follow schedule toggle is Off by default. All rooms are set to Manual mode. You can enable the Follow schedule toggle if you want the default heating
  • Wiser Window/Door Sensor

    the device location Setting the device location You can add your device to any room (such as bedroom, living room, dining room etc.). Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Selecting the operating mode Selecting the
Page 115 of 145