Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Rapport de chauffage

Les performances de votre système de chauffage peuvent être surveillées à l’aide du rapport de chaleur.

Il permet d’afficher l’historique des températures ambiantes, définies (cible) et extérieures et de comparer les températures pièce par pièce dans le temps pour s’assurer que le système fonctionne conformément aux opérations programmées et manuelles.

Wiser enregistre les températures ambiantes, définies et extérieures de façon continue et restitue les données disponibles dans le rapport de chaleur. Le rapport est mis à jour quotidiennement et les données de température d’un jour donné sont disponibles le jour suivant. Il est possible d’afficher le rapport en fonction du jour, de la semaine et du mois.

Pour accéder au rapport de chaleur :

  1. Appuyez Sur Rapport de chaleur (A).

  2. Rapport de chauffage :

Affichage d’une pièce unique

Lorsqu’il est consulté pour la première fois, le rapport s’ouvre à partir de l’affichage d’une seule pièce.

Par défaut, cette vue affiche la température ambiante du jour de la première pièce, telle qu’elle apparaît sur l’écran d’accueil de l’application. Cela affiche également la température de consigne de la pièce (toujours représentée par une ligne noire).

La température extérieure n’est pas affichée par défaut, mais vous pouvez choisir de la visualiser en la sélectionnant dans le sélecteur de pièces.

Lorsque vous affichez une seule pièce, il est possible de voir combien de temps il faut à la pièce pour chauffer ou refroidir jusqu’à la température définie ; la ligne noire indique la température définie (cible), c’est-à-dire l’horaire de chauffage de la pièce par Wiser (en mode Auto) ou la température définie sélectionnée manuellement (en mode Manuel). Cette ligne indique la température ambiante à laquelle Wiser régule en permanence.

NOTE: L’affichage d’une pièce unique affiche toujours la ligne de température définie (cible) pour une pièce donnée. Des modifications temporaires de la température définie, telles que des augmentations manuelles et des forçages de température, sont également visibles sur cette ligne.

Affichage multi-pièces

L’affichage multi-pièces permet de visualiser et de comparer simultanément jusqu’à 16 pièces. La température extérieure peut également être sélectionnée / désélectionnée dans cet affichage.

NOTE: Si une seule pièce est sélectionnée dans l’affichage multi-pièces, la ligne noire indiquant la température définie s’affiche.

Affichage mensuel

L’affichage mensuel récapitule les fluctuations de température ambiante pendant un mois civil donné. Toutes les températures quotidiennes dans cet affichage sont moyennées en raison de la taille de l’écran.

La température extérieure dans cet affichage est affichée sous la forme d’une bande verte indiquant les températures quotidiennes min/max et la plage dans laquelle les températures quotidiennes ont fluctué au cours du mois.

Affichage de la température

Le nom et la température de la pièce s’afficheront lorsque vous appuyez sur une ligne de température. Vous pouvez appuyer sur toute zone en dehors de la ligne les faire disparaître à nouveau. Il est possible d’appuyer sur n’importe quel point d’une ligne de température, y compris le contour de la zone de température extérieure verte. Vous pouvez appuyer sur les lignes de température dans les trois affichages (Jour/Semaine/Mois).

Données de température manquantes

Des données de température peuvent parfois manquer dans le système. Cela peut être dû à des pannes d’alimentation, à l’absence de connexion Internet, à des piles d’appareil déchargées ou à un signal RF médiocre. Les données manquantes sont signalées par une ligne en pointillés reliant les deux points entre lesquels les données ne sont pas disponibles.

Si des données sont manquantes pour une date ou une plage de dates donnée, le point d’interrogation de la barre PIÈCES est remplacé par . Si les données de la date / plage sont disponibles ultérieurement ou si l’affichage est remplacé par une autre date / plage sans données manquantes, le point d’interrogation réapparaît.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?