Showing 1,141 - 1,150 of 9,870 results

Page 115 of 987
  • Enabling Personalized Energy Insights

    PowerTag Energy – Wiser Home Device user guide

    then immediately you will be prompted to create a home profile. Refer Creating home profile. You can also navigate through in-app notification which is received after enabling Personalized Energy Insights by tapping .
  • Création d’un automatisme

    Wiser détecteur de fumée sur batterie – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    créer et sauvegarder un automatisme, au moins une condition et une action doivent être ajoutées. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur . Accédez à Automatismes > pour créer un automatisme. Appuyez sur Si (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes à remplir (B) : Toutes les conditions : Cela
  • System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang Wiser Home Device user guide

    /2-gang MomentsMoment allows you to group multiple actions that are usually performed together.By using the Wiser Home app, you can create moments based on your needs. Creating a moment 1. On the Home screen, tap . 2. Go to Moments and then tap to create a moment. 3. Enter the name of the moment (A
  • Wiser micromodule de puissance

    Schneider Electric Création d’un programme Création d’un programme Le chauffe-eau peut être commandé et déclenché par un programme. Une fois le programme enregistré, votre système suivra le programme actif. Vous pouvez créer ou modifier des programmes à tout moment. Schneider Electric 35 rue Joseph
  • Wiser micromodule multifilaire pour variateur LED

    . Chaque interrupteur peut être configuré pour contrôler la lumière individuellement ou pour activer un moment pour allumer/éteindre et augmenter/réduire la luminosité. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric 35 rue Joseph
  • Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour la commande de température

    + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Création d’un moment Création d’un moment Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement effectuées ensemble. En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins. Schneider
  • Mettre en pause le mode Confort saisonnier

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    le mode Confort saisonnier : Dans l’onglet Contrôle, sélectionnez le volet pour lequel vous souhaitez mettre en pause le mode Confort saisonnier. Appuyez sur le bouton haut/bas (A) pour déplacer le volet à la position requise. Appuyez sur le bouton de pause pour sélectionner la durée pendant
  • Configuration d’un programme

    Ovalis - Interrupteur variateur universel LED connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    Configuration d’un programme Configuration d’un programme Configuration d’un programme Le variateur peut être entièrement commandé par un programme. Une fois le programme réglé, le variateur fonctionne à un moment défini. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur . Sélectionnez Programmes > pour créer
  • À propos de l’appareil

    Wiser Prise Intelligente – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    alarme en cas de consommation électrique élevée ou faible. Caractéristiques de la prise : Commande mobile ou manuelle à tout moment et en tout lieu avec l’application Wiser Fonctionne avec Amazon Alexa, l’assistant Google et Siri Schéma des éléments de fonctionnement A. Bouton Marche/Arrêt
  • À propos du dispositif

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    ). Le PTC dispose d’un contact de relais sans tension qui permet de contrôler des charges de 230 VCA jusqu’à 2 A. La technologie Zigbee simplifie les opérations de câblage et de mise en service : aucun câblage n’est nécessaire pour que les modules PowerTag Control puissent communiquer avec la passerelle
Page 115 of 987