DUG_Ovalis PB Dimmer_WH-05

Configuration d’un programme

Le variateur peut être entièrement commandé par un programme. Une fois le programme réglé, le variateur fonctionne à un moment défini.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Sélectionnez Programmes > pour créer un programme.
  3. Saisissez le nom du programme (A).
  4. Dans le menu TYPE, sélectionnez Lumières (B).
  5. Dans le menu SUIVI PAR, sélectionnez Variateur (C) dans la liste des appareils.
  6. Appuyez sur Créer pour configurer les évènements.
  7. Dans le menu ÉVÈNEMENTS, sélectionnez un jour et appuyez sur pour ajouter un évènement tel que ÉTAT (lumières éteintes ou niveau de variation en %) et QUAND (lever/coucher du soleil ou plage horaire spécifique).
  8. Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder le programme.
    SUGGESTION:
    • Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez « Jours », appuyez sur , réglez l’état marche/arrêt et l’heure.

    • Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .

      • Appuyez sur Programme et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur Copier.

      • Appuyez sur Journée, sélectionnez les jours que vous souhaitez attribuer et appuyez sur Copier.

    • Lorsque le programme commence, vous pouvez voir la durée restante dans les écrans suivants :

      • Écran de contrôle de l’appareil.

      • Onglet Contrôle sous le nom de l’appareil.

      • Section Appareils préférés sur l’écran d’accueil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?