Showing 1,211 - 1,220 of 1,622 results

Page 122 of 163
  • Gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température

    Unica - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    laquelle aucun capteur de température n’est installé. Pour définir la température de référence : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Autres capteurs de pièce. L’application Wiser Home affiche les pièces sans capteur de température dans la liste (A). Sélectionnez une
  • Gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    laquelle aucun capteur de température n’est installé. Pour définir la température de référence : Dans la page de configuration du Mode Confort Saisonnier, appuyez sur Autres capteurs de pièce. L’application Wiser Home affiche les pièces sans capteur de température dans la liste (A). Sélectionnez une
  • Affichage LED

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    remettez-la sous tension pour l’activer Vert fixe Prêt à activer le point d’accès Wi-Fi pour la mise en service / Vert clignotant Point d’accès Wi-Fi activé pour la mise en service Bleu clignotant Mode d’appairage avec module de délestage (contrôleur de crête) activé Rouge clignotant Perte de la communication de ligne électrique du module de délestage ou de la communication TIC (France uniquement)
  • Caractéristiques techniques

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    V CA, contact sec Type de relais Normalement Ouvert ou Normalement Fermé Tension applicable en sortie 230 V CA ± 20 % Courant minimum/maximum en sortie 10 mA/2 A Type de l’ordre de sortie Impulsion ou verrouillage Longueur d’impulsion en mode de commande avec relais d’impulsion Nominal : 300 ms
  • Réglage de la luminosité des LED

    Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    fumée est en mode En attente, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s. Lorsque la LED rouge est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence pour commuter entre les niveaux minimal et maximal de luminosité de la LED. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton Test
  • Seasonal Comfort-tila asettaminen

    Exxact – Verhokytkin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    kalibrointiin suljintyypin mukaan Napauta Home -näytössä Smart Modes Seasonal Comfort Mode. Seasonal Comfort-tila -asetussivu avautuu, jossa voit päivittää seuraavat asetukset: Voit muuttaa Seasonal Comfort-tila asetuksia seuraavasti: A Seasonal Comfort-tila: Napauta kytkintä kytkeäksesi Seasonal
  • Utilisation de l’appareil

    Micromodule chauffage électrique FIP – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    > Appareil de chauffage L’écran de contrôle de l’appareil affiche les options suivantes : A Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour régler la température de consigne (chauffage). B Appuyez pour changer le mode de fonctionnement. Pour plus d’informations, consultez Modes de
  • Technical data

    PowerTag Control – Device user guide

    voltage on output 230 V AC ± 20% Minimum/maximum current on output 10 mA / 2 A Type of output order Pulse or latch Pulse length in control mode with impulse relay Nominal: 300 ms (tolerance -0 ms, +300 ms) Radio-frequency communication ISM band 2.4 GHz 2.4 GHz to 2.4835 GHz Channels As per IEEE 802.15.4 11 to 26 Isotropic Radiated Power Equivalent (EIRP) 0 dBm Max. RF power transmitted ≤ 10 mW Channel occupancy On event Periodically (5 s nominal)
  • Conhecer as prioridades do modo de controlo

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

  • LK FUGA® Wiser wireless double relay

    www.se.com Turning On/Off device using app Turning On/Off device using app Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Away Mode Away Mode Away Mode allows you to automatically turn off the relay switch when you are away from home for a longer
Page 122 of 163