SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Conhecer as prioridades do modo de controlo

Na gestão de dispositivos, é necessário dar prioridade a modos de controlo diferentes para regular o funcionamento dos dispositivos. Esta secção determina quais as ações de controlo que têm prioridade sobre outras que ajudam a fornecer instalações mais seguras, mais eficientes e fáceis de utilizar.

Gestão Antidisparo (prioridade máxima)

A Gestão Antidisparo impede que o disjuntor dispare ao desligar a carga ou ao reduzir a potência da carga. Quando o consumo de energia total numa casa se aproxima ou excede o limite máximo permitido, a Gestão Antidisparo assume o controlo para reduzir ou desligar temporariamente determinados dispositivos. O Antidisparo é dado às prioridades máximas e substitui todas as outras ações, nomeadamente a substituição manual e a programação predefinida.

NOTA: A Gestão Antidisparo só é aplicável ao Carregador VE, Micromódulo Potência (Aquecedor de água), Tomadas inteligentes e SmartPlug.

Cenário 1: A sua casa opera vários dispositivos de alta potência a funcionarem em simultâneo, tais como ar condicionado e um forno elétrico. Tenha em conta que a potência máxima permitida é de 40 amperes e que outros dispositivos utilizam 30 amperes. Programou o Carregador VE para se ligarem ao mesmo tempo.
Resposta: O carregador ajusta temporariamente o seu consumo para 10 amperes para evitar a sobrecarga do circuito elétrico. Retoma o carregamento normal assim que a carga diminuir.

Cenário 2: A sua casa opera vários dispositivos de alta potência em simultâneo, tais como ar condicionado e um forno elétrico. Tenha em conta que a potência máxima permitida é de 40 amperes e que já foi consumida. Programou o Carregador VE para se ligarem ao mesmo tempo.
Resposta: O carregador não será ativado. Em vez disso, será informado de que o carregamento do não está disponível devido ao consumo excessivo de energia na sua casa e retoma o carregamento normal assim que a carga diminuir. Consulte Gestão Antidisparo para obter informações detalhadas sobre a gestão antidisparo.

Substituição manual

A substituição manual refere-se a uma ação iniciada pelo utilizador que altera temporariamente as definições atuais ou comportamento de um dispositivo, substituindo quaisquer programações pré-existentes ou controlos automatizados no local em simultâneo. É considerada uma substituição se o dispositivo tiver uma programação predefinida que esteja ativa. Esta é normalmente a ação mais recente acionada no dispositivo, tal como definir o dispositivo para o modo ausente, alterar as definições manualmente ou ativar momentos específicos. No entanto, se a Gestão Antidisparo estiver ativada devido a uma utilização de energia elevada, substituirá a substituição manual para evitar a sobrecarga do sistema elétrico.

Cenário 1: O carregador está programado para começar às 22:00. Às 18:00, começa a carregar manualmente o o Carregador VE devido a uma bateria de automóvel fraca e à necessidade de carregar o automóvel o mais rapidamente possível.
Resposta: A substituição manual tem prioridade sobre o tempo de carregamento programado e o Carregador VE começa a carregar o de imediato, substituindo a programação fora do pico predefinida até ao próximo acionamento.

Cenário 2: As luzes da sala de estar estão ligadas de acordo com a programação das 19:00 às 23:00. Às 20:00, pretende ver um filme e ativar um Momento como a Noite de Filme (na qual as luzes da sala estão definidas para Desligado).
Resposta: As luzes da sala de estar serão desligadas até ao próximo acionamento.

Cenário 3: O sistema de aquecimento está programado para ligar às 6:00 e definir a temperatura para 22 °C, desligar às 8:00, ligar novamente às 18:00 até às 22 °C e desligar às 22:00. Se sentir frio e definir manualmente o sistema de aquecimento para 24 °C às 5:00.
Resposta: A substituição manual tem prioridade sobre a programação predefinida, alterando a temperatura para 24 °C até ao próximo acionamento.

Programação predefinida (prioridade mínima)

As programações predefinidas são horas definidas pelo utilizador, tais como automatizações, programações periódicas regulares ou programações de sistemasotimizados (por exemplo, Reduzir a minha fatura) para eficiência energética e conveniência. As programações predefinidas são consideradas como prioridade mínima e serão substituídas por substituição manual e gestão antidisparo.

Cenário 1: O seu Carregador VE está programado para Reduzir a minha fatura. Isto é, o Carregador VE será automaticamente debitado no período de carregamento Reduzir a minha fatura, por exemplo, das 20:00 às 22:00. Durante este período, a procura total de potência excede o limite do agregado familiar.
Resposta: Para prevenir o disparo do disjuntor, a Gestão Antidisparo é ativada e o Carregador VE é desligado temporariamente ou reduzido para evitar sobrecargas, substituindo assim a programação Reduzir a minha fatura.

Cenário 2: Tem uma programação predefinida para a luz da sua sala de estar se ligar todos os dias às 18:00 e desligar-se às 22:00. Também definiu que a luz da sala de estar se desliga quando estiver no modo Ausente. Às 19:00, sai de casa inesperadamente e ativa o Modo Ausente para uma emergência.
Resposta: O Modo Ausente substitui a programação predefinida e desliga a luz da sala de estar até ao próximo acionamento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?