Showing 1,221 - 1,230 of 1,449 results

Page 123 of 145
  • PowerTag Energy Device user guide

    (Select the device)– Away Mode (Enable or Disable)– Energy Price changes (To define the energy price limit) NOTE: This condition is available only if your tariff is set to Peak/Off-Peak or Dynamic. Refer to Setting Tariff NOTE: Maximum 10 conditions can be added. 6. Select a device that will set the
  • Wiser Passerelle 2e Génération

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    ' installateur, l'application vérifie la disponibilité de la dernière version du firmware. Si la passerelle n'est pas à jour, vous serez invité(e) à la mettre à jour avant de poursuivre la configuration. Faites passer la passerelle en mode Configuration en suivant les instructions fournies par l'application
  • App-Einstellungen

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Abwesend-Betrieb aktivieren, wie z. B. welche Temperatur eingestellt und welche Geräte abgeschaltet werden sollen. Siehe Abwesenheitsmodus für detaillierte Informationen. Smarte Funktionen Hier können Sie die smarten Funktionen, wie z. B. den Eco Mode, aktivieren oder deaktivieren. Systemeinstellungen
  • Creating an Account

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    accept. Personalize your consents and tap Continue. Enter your home address and tap Continue. The home address is required so that functions dependent on the location (e.g. to predict the outdoor temperature for Eco-Mode) work properly. Tap to start adding devices to your system. Refer to Adding a Device.
  • Réglages de la pièce

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    passage à un état inoccupé.Ce délai garantit que le système ne bascule pas immédiatement en mode inoccupé lorsqu’une pièce devient inoccupée, ce qui évite les fluctuations inutiles et offre un délai de grâce au cas où la pièce redeviendrait occupée peu après son inoccupation. Ce délai permet d’optimiser
  • LK® One Wiser trådløs enkelt relæ Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    betingelser C Vælg enheder Alle Relæ kontakt 26 DUG_LK One Wiser trådløs enkelt relæ_WH-00 LK® One Wiser trådløs enkelt relæ https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 5. For at starte automatiseringen på et bestemt
  • Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    – Strömställare 10 A uppkopplad https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 5. Starta automatiseringen vid en viss tidpunkt genom att trycka på När > Läggtill tid och välj något av följande (D): OBS: Max 10 tidsposter kan
  • Wiser rörelsedetektor Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    enhetsstatusT.ex. om rörelse detekteras BortalägeT.ex. om frånvaroläget är på Lägg till villkor C DUG_Motion Sensor_WH-06 21 Wiser rörelsedetektor https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_home/search?maxFacetValues=10&filter=-search-hidden_md%3Atrue&term=Away+Mode 5. Tryck på Device
  • Konto erstellen

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    . zur Vorhersage der Außentemperatur für den Eco-Mode) ordnungsgemäß funktionieren. Tippen Sie auf , um Ihrem System Geräte hinzuzufügen. Siehe Ein Gerät hinzufügen.
  • Creating a schedule

    Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner – Wiser Home Device user guide

    Copy. Tap Day and select the days you want to assign and tap Copy. If the boost mode is turned on and in this period if there are one or more scheduled actions (Heating or Cooling), the system stops the schedule action temporarily and only performs the boost operation until the boost duration is
Page 123 of 145