System-Benutzerhandbuch Wiser Home (Deutschland, Österreich) - 13

App-Einstellungen

Übersicht über die im Einstellungsmenü verfügbaren Optionen.

Das Einstellungsmenü enthält verschiedene Einstellungen für Teile des Wiser-Home-Systems.

Räume und Geräte werden über das Einstellungsmenü verwaltet.

Auf dem Startbildschirm:

  1. Tippen Sie auf .

    Das Einstellungsmenü:

    Konto

    Hier können Sie die Details Ihres Kontos, z. B. Kennwort, Benachrichtigungseinstellungen, Privatadresse usw. ändern.

    HINWEIS: Hier finden Sie auch die Benachrichtigungseinstellungen (z. B. Batterie schwach).

    Energiemanagement

    Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie in Ihrem Zuhause Energiegeräte installiert haben.

    • Tarif: Stellen Sie den Tarif ein, um auf Ihre Energiekosten und Abrechnungsdaten zuzugreifen. Sie können den Tarif basierend auf Ihrem Vertragstyp einstellen. Siehe Tarif einstellen für detaillierte Informationen zur Einstellung des Tarifs.

    • Anti-Tripping-Management: Zur Aktivierung/Deaktivierung des Anti-Tripping-Managements für Geräte. Das Anti-Tripping-Management verhindert eine Auslösung des Leistungsschalters durch Abschalten der Last (z. B. Warmwasserbereiter, EV-Steckdose) oder Reduzierung der Leistung der Last. Geräte, für die eine Berechtigung besteht, werden automatisch zum Anti-Tripping-Management hinzugefügt. Siehe Anti-Tripping-Management für detaillierte Informationen zur Anmeldung für das Anti-Tripping-Management.

    • Wiser Home KI: Sie können die Geräte nach Bedarf registrieren/abmelden oder das Eigene Profil bearbeiten. Die Funktion „Wiser Home KI“ ermöglicht es den Nutzern, die Stromkosten zu senken, indem Geräte mit hohem Energieverbrauch wie Lader für Elektrofahrzeuge (EVlink Home Smart, Schneider Charge, EVlink-Steckdose) oder resistive Wasserkessel (mit Lastaktor gesteuert) für diesen Dienst angemeldet werden. Siehe Wiser Home KI für detaillierte Informationen zu „Meine Rechnung reduzieren“.

    Räume

    Liste aller Zimmer Ihres Hauses. Zugriff auf die Raumoptionen.

    Geräte

    Liste aller Geräte in Ihrem Zuhause. Zugriff auf die Geräteoptionen.

    Abwesend-Betrieb

    Hier können Sie angeben, was geschehen soll, wenn Sie den Abwesend-Betrieb aktivieren, wie z. B. welche Temperatur eingestellt und welche Geräte abgeschaltet werden sollen. Siehe Abwesenheitsmodus für detaillierte Informationen.

    Smarte Funktionen

    Hier können Sie die smarten Funktionen, wie z. B. den Eco Mode, aktivieren oder deaktivieren.

    Systemeinstellungen

    Ausführlichere Wiser Home App-Informationen. Hier können Sie Ihre Zeitzone einstellen.

    Unterstützung

    Bietet allgemeine Unterstützung, wie z. B. den Link zum FAQ-Abschnitt von se.com, Zugriff auf detaillierte Anleitungen, Fehlerberichte und Kontaktinformationen für den Kundendienst. Siehe Unterstützung für detaillierte Informationen.

    Startbildschirm

    Hier können Sie die Darstellung des Startbildschirms anpassen.

    App-Motiv

    Personalisieren Sie das Erscheinungsbild der Wiser Home App auf den Hell- oder Dunkelmodus. Siehe App-Motiv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?