Showing 1,461 - 1,470 of 1,622 results

Page 147 of 163
  • Schneider Charge

    ) 1 41 29 70 00 Charging mode Charging mode Using the Wiser Home app, to manage the mode of charging. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison - France + 33 (0) 1 41 29 70 00
  • Wiser Power Micromodule Wiser Home Device User Guide

    :• Manual: Device will start when you turn on. If it is already switched on, it will start directly.NOTE: By default, the device will be in manual schedule mode. • Wiser Home AI: This feature automatically schedule your loads when thecost is the cheapest. Refer to Wiser Home AI. • Customised schedule: You
  • Wiser rumstermostat Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Ställa in rumstemperaturen med appen Med appen Wiser Home kan du justera rumstemperaturen.På enhetskontrollskärmen drar du skjutreglaget uppåt/nedåt för att justerarumstemperaturen. VIKTIG:• När boost-tiden är inställd ökar systemet automatiskt börvärdestemperaturen med 2 °C under boost-tiden. När
  • Wiser Passerelle avec Relais 2e Génération

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    (A). Si aucun firmware n’est enregistré dans l’application, vous serez invité à télécharger la dernière version du firmware. Faites passer la passerelle en mode Configuration en suivant les instructions fournies par l'application. Appuyez ensuite sur Suivant (A). Connectez votre smartphone au réseau
  • Wiser Boiler Relay

    ) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric Resetting the device Resetting the device You can reset the Boiler Relay to factory default mode. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Schneider Electric LED indications LED indications
  • Caractéristiques techniques

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Schneider Charge Caractéristiques générales Portée Schneider Charge Nom du produit Schneider Charge Type de produit Station de recharge à courant alternatif Description du pôle 3 P + N / 1 P + N Mode de montage
  • À propos du document

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    , renommer et déplacer les appareils, et gérer le fonctionnement des volets manuellement ou via l’application. Le guide traite également du mode Confort Saisonnier, qui règle les volets en fonction de la température et de la luminosité afin d'améliorer le confort intérieur tout au long de l'année
  • Creating an Automation

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    ). Select the type of trigger to activate your automation. Device status change: Choose a specific device whose status change (e.g., on/off, open/closed) will trigger the automation. Away Mode: Enable or disable to trigger automation when you leave or return home. Energy price changes: Trigger an
  • Creating an Automation

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    ). Select the type of trigger to activate your automation. Device status change: Choose a specific device whose status change (e.g., on/off, open/closed) will trigger the automation. Away Mode: Enable or disable to trigger automation when you leave or return home. Energy price changes: Trigger an
  • Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

    PowerTag Control – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    une autre pièce, la pièce Gestionnaire d’Energie ne sera pas ajoutée au système. Pour le type de sortie Relais d’impulsion : Vérifiez si la boucle de retour est câblée et que le relais d’impulsion est en mode Auto. Le relais d’impulsion est équipé d’un relais verrouillé à l’état de repos qui peut
Page 147 of 163