Showing 1,581 - 1,590 of 9,870 results

Page 159 of 987
  • Réglage de la température dans la pièce à l’aide de l’application

    Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour la commande de température – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    l’événement programmé en cours ou à la température de consigne précédente. Vous pouvez arrêter le booster à tout moment en appuyant sur le et en le définissant sur arrêt. Si vous avez installé à la fois PowerTag et Relais, vous pouvez surveiller le flux de puissance et la consommation d’énergie dans l’onglet Énergie.
  • Wiser Fenster-/Türsensor Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Automatisierung löschen Benachrichtigung Ein Moment Warten 1 min Aktivieren Warten 1 min 26 DUG_Window/Door Sensor_WH-06 Wiser Fenster-/Türsensor 3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Automatisierung bearbeiten aufAutomatisierung löschen (A), lesen Sie die Bestätigungsmeldung undtippen Sie dann auf OK (B
  • Schneider Inverter and Boost

    + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Installer Process Installer Process Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Creating a mySchneider account Creating a mySchneider account The installer must have a mySchneider account to log in during the
  • Understanding Control Mode Priorities

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    next trigger. Scenario 2: The living room lights are On as per the schedule from 7 PM to 11 PM. At 8 PM you want to watch a movie and activate a Moment such as Movie Night (in which the living room lights are set to Off). Response: The living room lights will be turned Off until the next trigger
  • Understanding Control Mode Priorities

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    next trigger. Scenario 2: The living room lights are On as per the schedule from 7 PM to 11 PM. At 8 PM you want to watch a movie and activate a Moment such as Movie Night (in which the living room lights are set to Off). Response: The living room lights will be turned Off until the next trigger
  • Understanding Control Mode Priorities

    Wiser Home – System User Guide (UK, Ireland)

    from 7 PM to 11 PM. At 8 PM you want to watch a movie and activate a Moment such as Movie Night (in which the living room lights are set to Off). Response: The living room lights will be turned Off until the next trigger. Scenario 3: The heating system is scheduled to turn On at 6 AM and set the
  • Climate control

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    devices, but will take the name of the Room. Individual Climate Devices can not be assigned to a Schedule or Moment. Instead, the Climate Control will show up in the relevant lists. When you assign a climate control device (such as a thermostat) to a room using the Wiser Home app, the system applies room
  • Configuration de l’appareil

    Unica - Détecteur de mouvement avec variation de lumière LED – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    accéder à l'écran Détails de l'appareil. A Nom de l’équipement: Appuyez pour changer le nom de l'appareil. B Emplacement: Appuyez pour attribuer l’appareil à n’importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Pour plus d’informations, reportez-vous à Paramétrer l’emplacement du dispositif. C Mode
  • Heizungssteuerung

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    , muss nur eines dieser Geräte die Kühlung für das gesamte System anzeigen, damit es in den Kühlmodus versetzt werden kann. Der angeschlossene Thermostat 16 A darf im Kühlmodus nicht an die FBH angeschlossen werden. Der Anschluss ist nur für die FBH im Heizmodus zulässig. Detaillierte Informationen zu
  • Wiser Smoke Alarm - Battery Wiser Home Device user guide

    notification for the automation.– Activate a moment: Select the moment that you want to trigger.– Wait: This option allows you to add a delay in an automation sequence. You can set the wait time in increments of 1 hour and 1 minute, up to amaximum of 24 hours. This feature is useful for delaying actions
Page 159 of 987