Réglage de la température dans la pièce à l’aide de l’application
Conditions indispensables: Ajoutez un Wiser Thermostat d'Ambiance/Capteur de température/humidité Wiser dans la même pièce que celle où se trouve le relais 16A.
Ajuster la température ambiante
Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur ou
dans la section
Chauffage de la pièce concernée
pour ajuster sa température.
-
En appuyant sur
de la pièce concernée dans l’onglet Contrôle et en utilisant le curseur de l’écran de contrôle de l’appareil pour régler la température ambiante.
IMPORTANT:-
Une fois la durée de booster réglée, la température de consigne augmente automatiquement de 2°C pendant la durée de booster réglée. Une fois la durée de booster écoulée, la température de consigne revient à l’événement programmé en cours ou à la température de consigne précédente.
-
Le déplacement du curseur vers le bas de la barre active le mode Protection contre le gel. Dans ce mode, le système maintient la température de la pièce à une valeur constante de 5 °C pour éviter le gel.
-
-
Lorsque vous l’ajoutez à vos Favoris. Pour en savoir plus sur Favourite, reportez-vous à la rubrique Gestion des favoris dans le guide de l'utilisateur du système concerné.
Booster la température ambiante
Sur l’écran
de contrôle de l’appareil, appuyez sur pour définir la durée de booster.