Configuration de l’appareil
|
A |
Nom de l’équipement: Appuyez pour changer le nom de l'appareil. |
|
B |
Emplacement: Appuyez pour attribuer l’appareil à n’importe quelle pièce (salon, chambre, cuisine, etc.). Pour plus d’informations, reportez-vous à Paramétrer l’emplacement du dispositif. |
|
C |
Mode RL-LED: Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l’application en cas de problèmes de lumière vacillante. Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer le mode RL-LED. SUGGESTION: Pour plus d'informations,
reportez-vous à Caractéristiques techniques.
|
|
D |
Comportement à la mise sous tension: Appuyez pour régler le niveau de luminosité par défaut du variateur lorsqu’il est activé. Pour plus d'informations, consultez Configuration du comportement à la mise sous tension pour obtenir des informations détaillées sur chaque option. |
|
E |
Luminosité minimale et Luminosité maximale: Ce réglage
vous permet de définir des limites sur la luminosité maximale et minimale
du variateur à capteur de mouvement. Cela permet d’éviter la lumière
vacillante et l’extinction de la LED. IMPORTANT: Si la lumière ne commence pas à s'intensifier
à partir de 0 %, ajustez le point de consigne du niveau minimum jusqu'au
point où la lumière commence réellement à s'intensifier. De même,
pour obtenir une luminosité maximale, réglez le niveau maximal en
fonction du comportement de la lampe connectée. Par exemple, si la
luminosité n'augmente pas entre 80 % et 100 %, réglez le niveau maximal
à 80 %.
NOTE: La luminosité minimale doit être inférieure à
la luminosité maximale.
|
|
F |
Sensibilité de détection de mouvement: Appuyez pour régler le niveau de sensibilité du capteur selon vos préférences. Pour plus d'informations, consultez Réglage de la sensibilité de détection pour obtenir des informations détaillées sur chaque option. |
|
G |
Minuteur de détection de mouvement: Touchez pour définir la durée pendant laquelle la lumière doit rester allumée après la détection d'un mouvement. Pour plus d’informations, reportez-vous à Réglage du minuteur de détection de mouvement. |
|
H |
Niveau de Lux actuel: Affiche la valeur du niveau de Lux actuel de la lumière présente dans l’environnement mesurée par le capteur. Le lux est une unité d'éclairage qui mesure la quantité de lumière visible présente dans une zone. Il aide le capteur à déterminer la luminosité ou l'obscurité de l'environnement. |
|
I |
Seuil de niveau lux: Appuyez pour définir la valeur seuil pour les plages en lux qui déterminent le moment où le capteur doit s'activer. Pour plus d’informations, reportez-vous à Définition du réglage en lux. |
|
J |
Me prévenir si un mouvement est détecté: Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour recevoir des notifications lorsqu'un mouvement est détecté. |
|
K |
Identification: Appuyez pour identifier l'appareil. La LED d'état clignote
en rouge et la lumière connectée s'allume et s'éteint lorsque l'identification
est réussie. |
|
L |
Supprimer: Appuyez pour supprimer l’appareil du système. NOTE:
|
|
M |
Indicateur d’intensité du signal Zigbee: Indicateur d’intensité du signal Zigbee qui affiche l’intensité actuelle du signal de l’appareil. |