Showing 2,021 - 2,030 of 9,870 results

Page 203 of 987
  • Unica - Botão variador de luz LED conectável Wiser Home Dispositivo Guia do utilizador

    utilizadopara determinar a adequação ou fiabilidade dos produtos/soluções para aplicaçõesespecíficas de utilizadores. O utilizador tem o dever de efetuar ou solicitar a umespecialista profissional à sua escolha (integrador, supervisor ou semelhante) umaanálise adequada e exaustiva do risco
  • Resolução de problemas

    Unica - Botão variador de luz LED conectável – Wiser Home Dispositivo Guia do utilizador

    Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Solução Não é possível reduzir a intensidade de luz. Reduzir/aumentar carga. Permitir que o variador arrefeça em caso de sobreaquecimento. Alterar a carga (se a carga for incompatível com o variador). Não é possível ligar
  • Editar um momento

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Editar um momento Editar um momento Editar um momento Através da aplicação Wiser Home, pode editar o momento existente. Para editar um momento: No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Momentos, selecione o momento que pretende editar e toque em . Na página Editor de momentos, pode agora efetuar as
  • Operar um regulador de luz

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Operar um regulador de luz Operar um regulador de luz Operar um regulador de luz Pode ligar/desligar o variador e ajustar o seu brilho, utilizando o interruptor sem fios emparelhado. Prima brevemente a parte superior ou inferior do interruptor sem fios (< 0,5 s) para ligar/desligar a carga conectada (A). Prima sem soltar a parte superior ou inferior do interruptor sem fios (> 0,5 s) para aumentar ou diminuir o brilho da carga conectada (B).
  • Criar uma automatização

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Automatização e, a seguir, toque em para criar uma automatização. Introduza o nome da automatização (A) e selecione qualquer uma das seguintes condições para acionar uma automatização. Todas
  • Pairing the main device

    PowerTag Energy – Wiser Home Device user guide

    Pairing the main device Pairing the main device Pairing the main device To pair the main device: On the Home screen, tap . Tap Devices > > Energy. Select PowerTag Energy (A). You can also navigate by tapping Control > > Energy > PowerTag Energy. Only the Energy tab is available
  • Criar uma automatização

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Siga os passos para criar uma automatização: No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Automatização e, a seguir, toque em para criar uma automatização. Introduza o nome da automatização (A) e selecione qualquer uma das seguintes
  • Configurar uma programação

    PowerTag Control – Guia do utilizador do dispositivo

    Configurar uma programação Configurar uma programação Configurar uma programação O dispositivo de controlo pode ser totalmente controlado por uma programação. Uma vez definida a programação, o dispositivo funciona a uma determinada hora. No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a
  • Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    . Também pode navegar tocando em Controlo > > Luzes > Micromódulo. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, leia o código QR localizado no dispositivo. Se não conseguir localizar o código QR, toque em Não consigo encontrar o código QR
  • Selección de la localización del dispositivo

    Micro módulo interruptor Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Selección de la localización del dispositivo Selección de la localización del dispositivo Selección de la localización del dispositivo Puede añadir su puck a cualquier habitación (como el salón, el dormitorio, la cocina, etc.). En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos Micromódulo
Page 203 of 987