DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Editar um momento

Através da aplicação Wiser Home, pode editar o momento existente.

Para editar um momento:
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda a Momentos, selecione o momento que pretende editar e toque em .
  3. Na página Editor de momentos, pode agora efetuar as seguintes alterações:
    • Alterar o ícone.

    • Mudar o nome do momento.

    • Toque em cada ação para alterar as definições.

      • Para remover uma ação, deslize a ação para a esquerda e, em seguida, toque em (A) para a eliminar.

      • Toque em Adicionar ações (B) para adicionar novas condições.

  4. Toque em Guardar para guardar as alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?