DUG_Micro módulo interruptor_WH-07

Selección de la localización del dispositivo

Puede añadir su puck a cualquier habitación (como el salón, el dormitorio, la cocina, etc.).
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Micromódulo interruptor > Localización (A) para asignar el puck a una habitación existente o a una nueva habitación (B) y pulse Enviar.
    SUGERENCIA: Si el dispositivo ya está asignado, puede eliminarlo de la habitación existente. Pulse Eliminar de la habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?