Showing 2,101 - 2,110 of 9,870 results

Page 211 of 987
  • Resolução de problemas

    Sensor fuga de água Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Causa possível Solução O sensor aciona a automatização/programação, mas não mostra o estado na aplicação. O sensor pode estar sendo submetido a uma atualização de firmware sobre o ar (OTA). Aguarde a conclusão da
  • Edición de un momento

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de un momento Edición de un momento Edición de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee editar y toque . En la pantalla Editor de momentos, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono . Cambiar el nombre del
  • About the device

    Unica - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Connected Single Socket Outlet 16 A (hereinafter referred to as a Socket outlet) is a connected electrical outlet designed to manage and control electrical devices in a convenient and efficient manner. The Socket outlet is equipped with
  • Definições da aplicação

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Definições da aplicação Definições da aplicação Definições da aplicação Visão geral das opções disponíveis no menu de definições. O menu de definições contém várias configurações para componentes do sistema Wiser Home. As Divisões e os Dispositivos são geridos a partir do menu de definições. No
  • Gerir o funcionamento do estore sem sensor de temperatura

    Micromódulo Estores Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    temperatura. Para definir a temperatura de referência: Na página das configurações do Modo de conforto sazonal, toque em Outros sensores ambiente. A aplicação Wiser Home apresenta as divisões sem sensores de temperatura na lista (A). Selecione uma divisão da lista (A). Pode utilizar uma das
  • Micromódulo Variador Wiser Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    neste documento contêm descrições gerais,características técnicas e/ou recomendações relacionadas com produtos/soluções. Este documento não deve substituir um estudo aprofundado ou um desenvolvimentooperacional e num local específico ou um plano esquemático. Não deve ser utilizadopara determinar a
  • Eliminar um momento

      Same topic found multiple times in this document:
    Eliminar um momento No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Momentos, localize o momento que pretende eliminar e toque em . No ecrã Editor de momentos, toque em Eliminar (A) e, em seguida, toque em OK (B).
  • Criar uma automatização

    Unica - Comando de estores conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Siga os passos para criar uma automatização: No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Automatização e, a seguir, toque em para criar uma automatização. Introduza o nome da automatização (A) e selecione qualquer uma das seguintes
  • Eliminación de un momento

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
  • Eliminar um momento

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Eliminar um momento Eliminar um momento Eliminar um momento Através da aplicação Wiser Home, pode eliminar o momento existente. Para eliminar um momento: No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Momentos, selecione o momento que pretende eliminar e toque em . Toque em Eliminar (A). Leia a mensagem de confirmação e depois toque em OK (B).
Page 211 of 987