SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Definições da aplicação

Visão geral das opções disponíveis no menu de definições.

O menu de definições contém várias configurações para componentes do sistema Wiser Home.

As Divisões e os Dispositivos são geridos a partir do menu de definições.

No ecrã inicial:

  1. Toque em .

    O menu de definições:

    Conta

    Altere os detalhes da sua conta, tais como a palavra-passe, as definições de notificação, o endereço de casa, etc.

    NOTA: Também pode encontrar aqui as definições de notificação (por ex., bateria fraca).

    Gestão de Energia

    Esta opção só está disponível se tiver dispositivos de Energia instalados na sua casa.

    • Tarifa: Defina a tarifa para aceder aos seus custos de energia e dados de faturação. Pode definir a tarifa com base no seu tipo de contrato. Consulte Definir a tarifa para obter mais informações sobre como definir a tarifa.

    • Gestão Antidisparo: Para ativar/desativar a Gestão Antidisparo para dispositivos. A Gestão Antidisparo impede que o disjuntor dispare ao desligar a carga (por exemplo, Aquecedor de água, Tomada VE) ou ao reduzir a potência da carga. Os dispositivos elegíveis serão adicionados automaticamente à Gestão Antidisparo. Consulte o Gestão Antidisparo para obter mais informações sobre como registar a Gestão Antidisparo.

    • Wiser Home AI: Pode registar/cancelar o registo de dispositivos ou editar o perfil da casa sempre que for necessário. A funcionalidade Wiser Home AI permite a redução dos custos de eletricidade para os utilizadores ao registarem os dispositivos de alta energia como o Carregador VE (Evlink Home Smart, Schneider Charge, tomada Evlink) ou Caldeiras de água resistivas (controladas por um Micromódulo Potência). Consulte Wiser Home IA para obter informações detalhadas em Reduzir a minha fatura.

    Divisões

    Lista de todas as divisões da sua casa. Acesso às opções da divisão.

    Dispositivos

    Lista de todos os Dispositivos da sua Casa. Acesso às opções do dispositivo.

    Modo ausente

    Especifique o que acontece quando ativa o modo Ausente, como a definição da temperatura, e que dispositivos devem ser desligados. Consulte Modo ausente para obter informações detalhadas.

    Modos inteligentes

    Ative ou desative os Modos Inteligentes, como o Modo ECO.

    Definições do sistema

    Informações mais detalhadas sobre a aplicação Wiser Home. Defina aqui o seu fuso horário.

    Suporte

    Fornece-lhe a assistência geral, como o link para a secção de FAQ de se.com, o guia detalhado de acesso, os erros de relatório e as informações de contacto para o apoio ao cliente. Consulte Apoio para obter informações detalhadas.

    Ecrã inicial

    Personalizar o aspeto do ecrã inicial.

    Tema da aplicação

    Personalizar o aspeto da aplicação Wiser Home para o modo claro ou modo escuro. Consulte Tema da aplicação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.