Showing 2,141 - 2,150 of 9,870 results

Page 215 of 987
  • Criar uma automatização

    Sensor de fumo sem fios Wiser - Bateria – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Através da aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades. Para criar e guardar a
  • Exemplo de uma automatização

    Controlador temperatura 16A Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Esta demonstração orienta-o na configuração de uma automatização que ativa o aquecimento para uma temperatura definida de 20 °C quando a temperatura ambiente desce abaixo dos 18 °C. Para garantir o controlo
  • Exemplo de uma automatização

    Termostato Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Exemplo de uma automatização Esta demonstração orienta-o na configuração de uma automatização que ativa o aquecimento para uma temperatura definida de 20 °C quando a temperatura ambiente desce abaixo dos 18 °C. Para garantir o controlo
  • Eliminación de un momento

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
  • Ta bort ett schema

    Exxact – Rörelsedetektor med tryckknapp 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

  • Ta bort ett scenario

    Wiser Smart kontakt 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Ta bort ett scenario Ta bort ett scenario Ta bort ett scenario På skärmen Hem trycker du på Automationer . Gå till Scenarion, hitta det scenarion du vill ta bort och tryck på . På skärmen Scenarioinställningar trycker du på Radera (A) och sedan på OK (B).
  • Criar uma automatização

    Sistema M e Sistema D - Botão de pressão conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Siga os passos para criar uma automatização: No ecrã Inicial, toque em . Aceda a Automatização e, a seguir, toque em para criar uma automatização. Introduza o nome da automatização (A) e selecione qualquer uma das seguintes
  • Configurar o comportamento ligado

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Configurar o comportamento ligado Configurar o comportamento ligado Configurar o comportamento ligado Pode configurar o nível de luminosidade do regulador quando estiver ligado. No ecrã principal, toque em . Toque em Dispositivos > Micromódulo Regulador de luz > Comportamento ligado (A
  • Configuración del inversor solar y boost

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    instalación siguiendo el manual de instalación suministrado con el producto. A continuación, configure el inversor siguiendo la sección Puesta en marcha del instalador. Siga el siguiente orden para poner en marcha los dispositivos en Wiser Hub: Wiser Hub PowerTag Resi9 , R9M80X6M (1P) o R9MUX6M (3P
  • Eliminación de un momento

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de un momento Eliminación de un momento Eliminación de un momento En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Momentos, localice el momento que desee eliminar y toque . En la pantalla Editor de momentos, toque Eliminar (A) y toque OK (B).
Page 215 of 987