DUG_Sensor de fumo DC_WH-04

Criar uma automatização

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Através da aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
NOTA: Para criar e guardar a automatização, é necessário adicionar, pelo menos, uma condição e ação.
  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Aceda a Automatização> para criar uma automatização.
  3. Toque em Se (A) e selecione uma das seguintes condições a cumprir (B):
    • Todas as condições: Isto aciona uma ação apenas quando todas as condições estiverem preenchidas.
    • Qualquer condição: Isto aciona uma ação quando estiver preenchida, pelo menos, uma condição.
  4. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condições > Alteração do estado do dispositivo > Sensor de fumo e selecione qualquer uma das seguintes opções (C):
    • Sensor de fumo - Quando o dispositivo deteta fumo.
    • Alarme de temperatura - Quando o dispositivo deteta um aumento de temperatura.
    • Alarme remoto - Quando o dispositivo é acionado por um dispositivo interligado.
    • Alarme de teste - Quando o dispositivo está no modo de teste.
    • Modo de silêncio - Quando o dispositivo está no modo de silêncio.
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 condições.
    NOTA: Para remover uma condição, deslize-a para a esquerda e toque em (D).
  5. Para definir uma hora específica para a sua automatização, toque em Quando > Adicionar horário e selecione qualquer uma das seguintes opções (E):
    • Hora específica do dia: Nascer do sol, Pôr do sol, Personalizado
    • Período de tempo: Dia, Noite, Personalizado
    NOTA: Para remover uma hora específica, deslize-a para a esquerda e toque em .
  6. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione qualquer uma das seguintes opções (F):
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 ações.
    • Controlar um dispositivo: Selecione um dispositivo que pretende acionar.
    • Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
    • Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
    • Esperar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
    NOTA: Para remover uma ação, arraste-a para a esquerda e toque em (G).
  7. Introduza o nome da automatização (H) e toque em Guardar.

    Pode escolher o ícone da lista que melhor representa a sua automatização tocando em .

    Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização. Através de (I), pode ativar e desativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?