DUG_Termostanto_WH-09

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração orienta-o na configuração de uma automatização que ativa o aquecimento para uma temperatura definida de 20 °C quando a temperatura ambiente desce abaixo dos 18 °C.

NOTA: Para garantir o controlo adequado do aquecimento, deve criar duas automatizações separadas:
  • Automatização 1: Aumenta o aquecimento quando é detetada uma presença na divisão.

  • Automatização 2: Desligue o aquecedor quando a temperatura ambiente atingir 25 °C ou mais.


O aquecedor da divisão não se desliga automaticamente até ser criada outra automatização.
  1. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
  2. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condição > Alteração de estado do dispositivo > Sensor de temperatura/humidade > Temperatura.
  3. Defina a temperatura para 18 °C (A) e a condição como inferior a (B) e toque em Definir.
  4. Leia as informações e toque em OK.
  5. Para adicionar uma ação, toque em Então > Adicionar uma ação > Controlar um dispositivo > Aquecimento > Ponto de referência. Defina a temperatura para 20 °C (C) e, depois, toque em Definir.
  6. Leia as informações e toque em OK.
  7. Introduza o nome da automatização.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização, tocando em .
  8. Toque em Guardar.
    Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    NOTA: Pode ativar ou desativar automatizações guardadas no separador Automatizações através de (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?