Showing 2,381 - 2,390 of 9,859 results

Page 239 of 986
  • Odace - Thermostat connecté filaire2A

    Odace - Thermostat connecté filaire 2 A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

  • Tilføjelse af et rum

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

    Tilføjelse af et rum Tilføjelse af et rum Tilføjelse af et rum Du kan tilføje et nyt rum ved tilordningen af en enhed eller fra listen over rum: Tryk på ikonet (A). Indtast et navn i tekstfeltet (B). Tryk på Send (C)
  • Manövrering av en strömställare

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

  • Remover o dispositivo

    Sensor fuga de água Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Remover o dispositivo Remover o dispositivo Remover o dispositivo Utilizando a aplicação Wiser Home, pode remover o sensor do sistema Wiser. No ecrã Inicial, toque em . Toque em Dispositivos Sensor de inundação Eliminar (A). Além disso, pode remover o sensor do sistema Wiser tocando no separador
  • Eliminación de una programación horaria

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Eliminación de una programación horaria Eliminación de una programación horaria Eliminación de una programación horaria En la página Detalles de la programación horaria: Pulse Eliminar (A). La aplicación Wiser Home crea automáticamente una programación horaria por defecto para dispositivos de
  • Configurar o comportamento ligado

    Unica - Detetor de movimento variador LED conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Comportamento Ligado. Se não conseguir encontrar esta opção na sua aplicação, reponha o dispositivo para a predefinição de fábrica e execute o processo de emparelhamento. Selecione uma das seguintes opções de acordo com a sua preferência: Último nível de luminosidade ligado: A luz acende-se com a mesma
  • Creación de una programación/evento

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    cualquier día (A) y pulse para añadir un evento: Seleccione la temperatura (por ejemplo, 16 °C). Cuando se coloca el control deslizante en la parte inferior de la barra para la programación, el modo de protección contra heladas se activa cuando comienza la programación.En el modo de protección contra
  • Umbenennen des Geräts

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Umbenennen des Geräts Umbenennen des Geräts Umbenennen des Geräts Mit der Wiser Home App können Sie Ihre Steckdose umbenennen. So benennen Sie die Steckdose um: Tippen Sie in der Übersicht auf . Abzweig Geräte Connected Socket Gerätename (A), um die Steckdose umzubenennen.
  • Renaming the device

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Renaming the device Renaming the device Renaming the device Using the Wiser Home app, you can rename your Socket outlet. To rename the Socket outlet: On the Home page, tap . Tap Devices Connected Socket Device Name (A) to rename the Socket outlet.
  • Hub WiserR 2a Ger

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Hub Wiser R 2 a Ger Hub Wiser R 2 a Ger Hub Wiser R 2 a Ger CCTFR6311G2 Pode ligar um sistema de aquecimento ou de água quente diretamente ao Hub Wiser R 2 a Ger. A aplicação orientá-lo-á pelo processo de configuração e adição dos dispositivos ao sistema. . Uma vez configurado e adicionado, o sistema ligado ao Wiser Hub R 2 a Ger aparecerá como um dispositivo na aplicação e pode ser configurado e operado em conformidade.
Page 239 of 986