DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Creación de una programación/evento

El dispositivo se puede controlar y activar según una programación. Una vez ajustada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede crear o modificar las programaciones horarias en cualquier momento.

Para crear una programación/evento:

  1. En la pantalla de Inicio, pulse .

  2. Pulse la pestaña Programaciones > .

  3. En la pestaña Nueva programación, escriba el Nombre de programación, seleccione Tipo y seleccione una sala.

  4. Pulse Crear.

  5. Seleccione cualquier día (A) y pulse para añadir un evento:

    • Seleccione la temperatura (por ejemplo, 16 °C).

      NOTA: Cuando se coloca el control deslizante en la parte inferior de la barra para la programación, el modo de protección contra heladas se activa cuando comienza la programación.
      En el modo de protección contra heladas, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C.
    • Seleccione la hora (por ejemplo, 12:00).

      NOTA: Se pueden crear un máximo de 8 eventos por día.

      Puede tocar para copiar la programación de un día a otro o para copiar la programación completa a una programación nuevo o existente.

  6. Pulse Aceptar.

  7. En la esquina de arriba a la derecha de la pantalla, toque y seleccione el interruptor de alternancia Seguir la programación horaria para encender/apagar la programación horaria.

Cuando el sistema está siguiendo una programación horaria:
La nueva temperatura de consigna continuará activa hasta el próximo evento programado.

Puede ver el campo "hasta" en la pestaña Control situada debajo del nombre del dispositivo. El campo "hasta" define el tiempo hasta que la programación horaria se mantiene ajustada en ON.


Cuando el sistema no está siguiendo una programación horaria:
Cualquier modificación de la temperatura de consigna realizada con el control deslizante seguirá activa hasta que vuelva a utilizarse el control deslizante.
El campo "hasta" desaparece de la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?