DUG_ Detetor de movimento variador conectável_WH-01

Configurar o comportamento ligado

Pode definir o nível de luminosidade do dispositivo quando estiver ligado.

  1. No ecrã Inicial, toque em.

  2. Toque em Dispositivos > Luzes.

  3. Selecione o dispositivo que pretende atualizar e toque em Comportamento Ligado.

    NOTA: Se não conseguir encontrar esta opção na sua aplicação, reponha o dispositivo para a predefinição de fábrica e execute o processo de emparelhamento.
  4. Selecione uma das seguintes opções de acordo com a sua preferência:

    Último nível de luminosidade ligado: A luz acende-se com a mesma luminosidade de quando foi desligada pela última vez.

    Nível de luminosidade específico: Esta opção permite obter o nível de luminosidade pretendido sempre que ligar a luz. Arraste a barra de deslizamento para definir a luminosidade.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?