Showing 2,421 - 2,430 of 9,859 results

Page 243 of 986
  • Cambio del nombre del dispositivo

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Con la aplicación Wiser Home, puede cambiar el nombre de la toma de corriente. Cambio de nombre de la toma de corriente: En la página principal, toque . Toque Dispositivos Enchufe conectado Nombre del dispositivo (A) para cambiar el nombre de la toma de corriente.
  • Triggering notifications and alarms

    PowerTag Energy – Wiser Home Device user guide

    Home screen, tap . Tap Account > Notifications and Alarms. Tap Create a new alarm (A) and select an alarm type (B). Select a device from the list (C) and tap Next. Enable the toggle switch (D) to set the alarm. Tap (Watts) and enter a value to set a power limit. Tap (During), select a time limit and tap Set (E). Tap Save.
  • Editar uma automatização

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Editar uma automatização Editar uma automatização Editar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende editar. No ecrã Editar automatização, é possível realizar as seguintes alterações: Alterar o ícone . Mudar o nome da
  • Resolução de problemas

    Micromódulo de potência Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    manualmente. Dados não disponíveis no ecrã Controlo do dispositivo. O dispositivo está offline. O sistema/hub não consegue receber os dados do dispositivo. A ligação à Ethernet está incorreta Reiniciar o dispositivo. Além disso, certifique-se de corrigir a ligação à Ethernet. Não nos é possível
  • Editar uma automatização

    Unica - Detetor de movimento variador LED conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Editar uma automatização Editar uma automatização Editar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende editar. No ecrã Editar automatização, é possível realizar as seguintes alterações: Alterar o ícone . Mudar o nome da
  • Triggering notifications and alarms

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Device User Guide

    Home screen, tap . Tap Account > Notifications and Alarms. Tap Create a new alarm (A) and select an alarm type (B). Select a device from the list (C) and tap Next. Enable the toggle switch (D) to set the alarm. Tap (Watts) and enter a value to set a power limit. Tap (During), select a time limit and tap Set (E). Tap Save.
  • Configurar o comportamento ligado

    Unica - Botão variador de luz LED conectável – Wiser Home Dispositivo Guia do utilizador

    Comportamento Ligado. Se não conseguir encontrar esta opção na sua aplicação, reponha o dispositivo para a predefinição de fábrica e execute o processo de emparelhamento. Selecione uma das seguintes opções de acordo com a sua preferência: Último nível de luminosidade ligado: A luz acende-se com a mesma
  • Selecting the device location

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    slat > Location (A) to assign the blind control switch to an existing room or a new room (B) and tap Submit. If the device is already assigned, you can remove it from the existing room by tapping Remove from Room. Blind control switch is the name given to the device when pairing with the Wiser Hub. You can assign a name according to your shutter type. Example, Shutter slat.
  • Criar uma automatização

    Sensor fuga de água Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Criar uma automatização Criar uma automatização Criar uma automatização Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Ao utilizar a aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas
  • Umbenennen des Geräts

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Umbenennen des Geräts Umbenennen des Geräts Umbenennen des Geräts Mit der Wiser Home App können Sie Ihre Steckdose umbenennen. So benennen Sie die Steckdose um: Tippen Sie in der Übersicht auf . Abzweig Geräte Connected Socket Gerätename (A), um die Steckdose umzubenennen.
Page 243 of 986