DUG_Sensor fuga de água _WH-06

Criar uma automatização

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas agendadas. Ao utilizar a aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Toque em Automatizações > para criar uma automatização.
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 automatizações.
  3. Toque em Se (A) e selecione uma das seguintes condições (B):
    • Todas as condições: Isto aciona uma ação apenas quando todas as condições estiverem preenchidas.
    • Qualquer condição: Isto aciona uma ação quando estiver preenchida, pelo menos, uma condição.
  4. Toque em Adicionar condições e selecione qualquer uma das seguintes (C):
    • Alteração do estado do dispositivo: Selecione um dispositivo para ativar a automatização.
    • Modo ausente: Ativar / Desativar o modo ausente para acionar uma ação.
      SUGESTÃO: O modo Ausente também pode ser usado como acionador para desligar as luzes, o variador ou fechar os estores, etc. Para mais informações sobre o Modo ausente, consulte o Guia do Utilizador do Sistema.
  5. Toque em Alteração do estado do dispositivo > Sensor fuga de água e selecione qualquer uma das seguintes opções:
    • Sem fuga
    • Fuga detetada
    Por exemplo, quando é detetada uma fuga de água.

    NOTA: .
    • Podem ser adicionadas no máximo 10 condições.

    • Para remover uma condição, arraste para a esquerda e depois toque em .

  6. Para definir uma hora específica para a sua automatização, toque em Quando > Adicionar horário e selecione qualquer uma das seguintes opções (D):
    • Hora específica do dia: Nascer do sol, Pôr do sol, Personalizado
    • Período de tempo: Dia, Noite, Personalizado
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas no máximo 10 entradas.

    • Para remover uma hora específica, arraste para a esquerda e toque em .

  7. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione qualquer uma das seguintes opções (E):
    • Controlar um dispositivo: Selecione os dispositivos que pretende acionar.
    • Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
    • Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
    • Esperar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas no máximo 10 ações.

    • Para remover uma ação, arraste-a para a esquerda na ação e toque em .

  8. Introduza o nome da automatização (F).

    Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização, tocando em .

  9. Toque em Guardar.
    Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    Através de (G), pode ativar ou desativar a automatização.
Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.