Showing 2,481 - 2,490 of 9,859 results

Page 249 of 986
  • Schedules

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Schedules Schedules Schedules Set a Schedule to define the specific time for changing the state of the device. The Schedule changes the device's state based on the events set at a chosen time. If you need to reverse/change the state at a different time, add another schedule event. Example 1: Event
  • Consejos y recomendaciones

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Consejos y recomendaciones Consejos y recomendaciones Consejos y recomendaciones Ofrece consejos personalizados basados en los dispositivos que posee, lo que lo ayuda a optimizar su uso y a mejorar la eficiencia energética. En Pantalla de inicio Consejos y recomendaciones, desplácese en horizontal
  • Creación de una programación horaria

    Enchufe inalámbrico Wiser 16A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Creación de una programación horaria Creación de una programación horaria Creación de una programación horaria El enchufe puede controlarse y activarse a través de una programación horaria. Una vez ajustada la programación horaria, el sistema seguirá la programación horaria de forma activa. Puede
  • Acerca do documento

    Sensor temperatura/humidade Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do documento Acerca do documento Acerca do documento Âmbito do documento Este documento fornece informações detalhadas sobre as caraterísticas e a funcionalidade do Sensor temperatura/humidade Wiser, incluindo a instalação, emparelhamento com o Wiser Hub, definições de configuração e
  • Adición de una habitación

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    Adición de una habitación Adición de una habitación Adición de una habitación Puede añadir una nueva habitación al asignar un dispositivo o desde la Lista de habitaciones: Toque el icono (A). Introduzca un nombre en el campo de texto (B). Toque Enviar (C)
  • Suppression d’un programme

    Unica - Détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

  • Päälaitteen pariliittäminen

    PowerTag Energy – Wiser Home Laitteen käyttöopas

    Päälaitteen pariliittäminen Päälaitteen pariliittäminen Päälaitteen pariliittäminen Päälaitteen pariliittäminen: Valitse aloitusnäytössä . Valitse Laitteet > > Energia. Valitse PowerTag Energy (A). Voit myös siirtyä valitsemalla Ohjaus > > Energia > PowerTag Energy. Vain Energia
  • Eliminación de una programación horaria

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación de una programación horaria Eliminación de una programación horaria Eliminación de una programación horaria En la pestaña Inicia, toque Automatizaciones Programaciones. Pulse en la programación horaria que desea eliminar. Toque DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN HORARIA, toque Eliminary, a continuación, seleccione Aceptar.
  • Betjening af en lysdæmper

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Betjening af en lysdæmper Betjening af en lysdæmper Betjening af en lysdæmper Du kan tænde/slukke for lysdæmperen eller justere dens lysstyrke med det parrede batteritryk. Tryk kortvarigt øverst eller nederst på batteritrykket (< 0,5 sek.) for at tænde eller slukke den tilsluttede belastning (A). Tryk længe øverst eller nederst på batteritrykket (> 0,5 sek.) for at forøge eller reducere lysstyrken på den tilsluttede belastning (B).
  • Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser Utilizando a aplicação Wiser Home, emparelhe o relé com o Hub Wiser para aceder e controlar o relé. No ecrã principal, toque em . Toque em Dispositivos e toque em Luzes >
Page 249 of 986