DUG_System M und System D SSO_WH-07

Identifizierung des Geräts

Mit der Wiser Home App können Sie eine Steckdose aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.
So identifizieren Sie die Steckdose:
  1. Tippen Sie in der Übersicht auf .
  2. Abzweig Geräte > Connected Socket > Identifizieren (A)
    HINWEIS:
    • Mit dieser Funktion blinkt die Steckdosen-LED, so dass Sie das tatsächliche Gerät identifizieren können. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Gerät startet und die Steckdosen-LED blinkt.

    • Die Steckdosen-LED blinkt weiter, bis Sie auf OK tippen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?