DUG_Sensor teto_WH-06

Substituir as pilhas

Para substituir as pilhas:
  1. Gire o sensor no sentido contrário aos ponteiros do relógio para o destrancar da placa base.
  2. Retire os parafusos da tampa da bateria para aceder às pilhas.
  3. Substitua as pilhas com a polaridade certa e volte a colocar a tampa da bateria.
    O LED pisca a verde sete vezes e, em seguida, para de piscar.
    NOTA: Certifique-se de que a marca do triângulo na tampa da bateria e no sensor estão alinhados.
  4. Aperte o parafuso que prende o sensor e a tampa da bateria.
  5. Posicione o sensor na placa base e gire-o no sentido dos ponteiros do relógio até o trancar na placa base.
    IMPORTANTE: Elimine as pilhas usadas, de acordo com os regulamentos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?