Showing 2,691 - 2,700 of 9,859 results

Page 270 of 986
  • Operar um regulador de luz

    Unica - Interruptor sem fios conectável simples/duplo – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Operar um regulador de luz Operar um regulador de luz Operar um regulador de luz Pode ligar/desligar o regulador de luz e ajustar a luminosidade, utilizando o interruptor sem fios emparelhado. Prima brevemente a parte superior (ʌ+) ou inferior (v-) do interruptor sem fios (< 0,5 s) para ligar
  • Editar uma automatização

    Sensor teto Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Editar uma automatização Editar uma automatização Editar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende editar. No ecrã Editar automatização, é possível realizar as seguintes alterações: Alterar o ícone . Mudar o nome da
  • Indicações de LED

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Indicações de LED Indicações de LED Indicações de LED Emparelhamento Ação do utilizador Indicação LED Estado Prima o botão de operação 3 vezes O LED pisca a laranja, uma vez por segundo. O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED pisca
  • Editar uma automatização

    Tomada inteligente Wiser 16A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Editar uma automatização Editar uma automatização Editar uma automatização No ecrã Inicial, toque em Automatizações . Aceda a Automatização e toque na automatização que pretende editar. No ecrã Editar automatização, é possível realizar as seguintes alterações: Alterar o ícone . Mudar o nome da
  • Emparelhar o dispositivo com o Hub Wiser

    Micromódulo Estores Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    > Micromódulo interruptor. Também pode navegar tocando no separador Controlo > > Estores > Micromódulo interruptor. O ecrã seguinte mostra o processo de associação do Micromódulo. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, leia o
  • Boost All

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Boost All Boost All Boost All You can apply a boost of +2 °C for 1 hour to every room in the system. It won’t affect hot water in any way. As this is a “one-time action", you can find Boost All (A) in the “Automation” menu by clicking the “Automation” tab at the bottom of the Home screen.
  • Funcionamiento de una toma de corriente

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

  • Boost All

    System M and System D - Connected Thermostat 2 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Boost All Boost All Boost All You can apply a boost of +2 °C for 1 hour to every room in the system. It won’t affect hot water in any way. As this is a “one-time action", you can find Boost All (A) in the “Automation” menu by clicking the “Automation” tab at the bottom of the Home screen.
  • Identificar o dispositivo

    Termostato Encastrado Wiser 2 A – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Identificar o dispositivo Através da aplicação Wiser Home, pode identificar o termostato a partir de outros dispositivos disponíveis na divisão. No ecrã Principal, toque em . Toque em Dispositivos Identificar (A). Os LED do termostato no ecrã de matriz de pontos piscam a branco enquanto o LED de ligação sem fios pisca a verde ao mesmo tempo até tocar em Ok.
  • Konfigurieren des Geräts

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Konfigurieren des Geräts Konfigurieren des Geräts Konfigurieren des Geräts Die Temperaturdaten des Sensors werden als Eingabe für die Heizungsanlage des Raumes verwendet. Wenn in einem Raum mehrere Temperaturmessgeräte vorhanden sind (Raumthermostat, Wiser Unterputz-Thermostat 2 A, Connected
Page 270 of 986