DUG_Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB_WH-05

Konfigurieren des Geräts

WICHTIG: Die Temperaturdaten des Sensors werden als Eingabe für die Heizungsanlage des Raumes verwendet. Wenn in einem Raum mehrere Temperaturmessgeräte vorhanden sind (Raumthermostat, Wiser Unterputz-Thermostat 2 A, Connected Raumtemperaturregler (2 A or 16 A) oder Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor), berechnet das System die von den Geräten gemessene Durchschnittstemperatur, um die Heizung auf der Grundlage der Gesamttemperatur des Raums zu steuern.
Weitere Einzelheiten finden Sie unter Einstellung des Geräts als Temperaturquelle.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?