DUG_Micromódulo Estores_WSE-07

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe o relé com o Wiser Hub para aceder e controlar o relé.
  1. No ecrã principal, toque em .
  2. Tocar Dispositivos > e toque Persianas > Interruptor de micromódulo.
    SUGESTÃO: Você também pode navegar tocando Controle guia > > Persianas > Interruptor de micromódulo.
    NOTA: O ecrã seguinte mostra o processo de associação do Relé.
  3. Toque em Ler código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, leia o código QR localizado no relé.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR, toque em Não consigo localizar o código QR correto para emparelhar manualmente o relé e siga para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR incorreto digitalizado. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Toque em Seguinte e selecione qualquer uma das opções para adicionar o relé:
    • Pressione ligeiramente o botão de configuração/redefinição 3 vezes no Relé com uma chave de fendas e certifique-se de que o LED pisca a âmbar.
    • Prima ligeiramente o botão de pressão 3 vezes.
      NOTA: Se o micromódulo estiver localizado atrás do botão de pressão, o LED de estado não está visível.

    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que sensor foi associado.
  5. Toque em, , para introduzir o nome do relé.
  6. Toque em Seguinte e atribua o relé a uma divisão nova ou existente e toque em Enviar.
    IMPORTANTE: O ecrã seguinte apresenta a página Definições do dispositivo, onde tem a opção de configurar as definições durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em Enviar. Para obter mais informações sobre as definições do dispositivo, consulte a secção Configuração do dispositivo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?